Other Parts Discussed in Thread: TPS55189-Q1, TPS551892-Q1, TPS55289
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55189-Q1主题中讨论的其他器件: TPS551892-Q1、 TPS55289
工具/软件:
大家好!
我对 TPS55189-Q1 有疑问。
哪项有效:将 EN 引脚设置为高电平、或将 MODE 寄存器(地址= 6h)设置为 0b(输出禁用)?
我想知道哪个优先:硬件设置或寄存器设置。
此致、
Ishiwata