This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:关于 TPS65987DDK 内部电源路径 OCP 范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572389/tps65987ddk-about-the-tps65987ddk-internal-power-path-ocp-range

器件型号:TPS65987DDK


工具/软件:

尊敬的 AE:

     我有以下两个问题

    1. 对于 3A 时的 5V/9V/15V、如何设置 OCP 阈值和响应时间范围? 请提供上限和下限。

     2.对于 5V/9V/15V 2A、OCP 阈值是否会改变? 如果是、请提供其范围和响应时间。

    3、 硬件 OCP 阈值和响应时间范围是多少?

     

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、不建议将 TPS65987DDK 用于新设计。

    [引述 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572389/tps65987ddk-about-the-tps65987ddk-internal-power-path-ocp-range  1. 对于 3A 时的 5V/9V/15V、如何设置 OCP 阈值和响应时间范围? 请提供上限和下限[/报价]

    OCP 阈值由最大电流设置进行设置。  数据表中未表征或以其他方式指定响应时间。  没有上限和下限。

    [引述 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572389/tps65987ddk-about-the-tps65987ddk-internal-power-path-ocp-range   2.对于 5V/9V/15V 2A、OCP 阈值是否会改变? 如果是、请提供其范围和响应时间。

    是的。  应相应地更新最大电流设置。   数据表中未表征或以其他方式指定响应时间。  没有上限和下限。

    [引述 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572389/tps65987ddk-about-the-tps65987ddk-internal-power-path-ocp-range   3. 什么是硬件 OCP 阈值和响应时间范围?[/报价]

    数据表中未表征或以其他方式指定响应时间。  没有上限和下限。

    此致、
    Chris