请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDK工具/软件:
尊敬的 AE:
我有以下两个问题
1. 对于 3A 时的 5V/9V/15V、如何设置 OCP 阈值和响应时间范围? 请提供上限和下限。
2.对于 5V/9V/15V 2A、OCP 阈值是否会改变? 如果是、请提供其范围和响应时间。
3、 硬件 OCP 阈值和响应时间范围是多少?

此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 AE:
我有以下两个问题
1. 对于 3A 时的 5V/9V/15V、如何设置 OCP 阈值和响应时间范围? 请提供上限和下限。
2.对于 5V/9V/15V 2A、OCP 阈值是否会改变? 如果是、请提供其范围和响应时间。
3、 硬件 OCP 阈值和响应时间范围是多少?

此致
您好:
请注意、不建议将 TPS65987DDK 用于新设计。
[引述 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572389/tps65987ddk-about-the-tps65987ddk-internal-power-path-ocp-range 1. 对于 3A 时的 5V/9V/15V、如何设置 OCP 阈值和响应时间范围? 请提供上限和下限[/报价]OCP 阈值由最大电流设置进行设置。 数据表中未表征或以其他方式指定响应时间。 没有上限和下限。
[引述 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572389/tps65987ddk-about-the-tps65987ddk-internal-power-path-ocp-range 2.对于 5V/9V/15V 2A、OCP 阈值是否会改变? 如果是、请提供其范围和响应时间。是的。 应相应地更新最大电流设置。 数据表中未表征或以其他方式指定响应时间。 没有上限和下限。
[引述 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572389/tps65987ddk-about-the-tps65987ddk-internal-power-path-ocp-range 3. 什么是硬件 OCP 阈值和响应时间范围?[/报价]数据表中未表征或以其他方式指定响应时间。 没有上限和下限。
此致、
Chris