This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:插入时的浪涌电流?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572075/bq25895-inrush-current-when-plugging-in

器件型号:BQ25895


工具/软件:

据我所知、USB 标准直接要求 VBUS 上的电容不超过 10 μ F、以便限制插入主机时的浪涌电流。  我的设计将直接在 VBUS 上的电容小于 10uF、但我注意到有一条通过 RBFET 的体二极管到 PMID 上的电容器的间接路径。  如果我在 PMID 上使用建议的~40uF 电容(正如我计划使用 OTG 模式)、这是否会导致过大的浪涌电流? BQ25895 中是否有任何可提供浪涌限制的功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不用担心。 请遵循 d/s 典型应用和 EVM 设计。

    谢谢、

    Ning。