This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:输入电压超过 6V 时输出电压上升

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570765/tps7a24-output-voltage-rises-with-input-past-6v-in

器件型号:TPS7A24


工具/软件:

您好:

我在连接的电路中使用 TPS7A2401。 这只是 5.5V 部分。 10mA 周围的负载较轻。 TPS7A24 的输出在输入电压低于 6.5V 时稳定、

但它随高于该电平的输入变化而上升。 在 9V IN 时、TPS7A24 输出超过 7V。 有一个由 Q11/Q12 组成的软启动、这是限制浪涌所必需的

 由 VCC 供电的器件上具有 50uF 的电容 (9V 而非 5.5V VDD、仅看到 2.2uF)。 通过 R11 到 Q12 栅极的线路是使能线路。 我想知道输入的斜升是否是多少

这会导致稳压器出现稳定性问题 、但我从未看到线性稳压器以这种方式运行。 提前感谢您的意见。

e2e.ti.com/.../3716.Power-System.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    虽然我们在数据表的第 8.1.8 节中注意到大或快速输入瞬变可能会导致短暂关断、但我不希望这表现为输出过冲。 对我来说、电路本身看起来可以接受。  

    我假设输出过压不是瞬态现象、而是稳态直流行为? 如果电池输入缓慢上升至其最终值、这是否持续存在? 这个问题在多个 TPS7A2401 器件之间是否一致?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。 实际上、输入会逐渐上升、在大约 10ms 时达到 9V。 这是 Q12 周围的电路的整个点。 其目的是限制浪涌、因为 9V 总线上有大量电容。 是的,高电压处于稳定状态 — 这不是一个过冲问题,而是一个调节问题。 对我来说似乎很奇怪。 到目前为止、我在测试的两个协议上都看到了这一点。 有趣的是、第二块电路板的组装错误导致 TPS7A24 上的电流消耗上升到 100mA、而不是 10mA。 此故障实际上解决了过压问题、但更正后会使其恢复到过压状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    了解软启动 — 通过检查斜坡速率最初不确定,但 10ms 斜坡至 9V 完全符合第 8.1.8 节中的建议。  

    U2 是由 U2/V-供电还是由 VDD 供电 VCC? 我想知道是否存在导致运算放大器本身上拉 VDD 的故障模式 — 可能通过 GNDI 和 VDD 之间连接的另一个器件来上拉 DSP。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    U2 由 VDD 供电、以 V-为基准。 其目的是将电路的其余部分偏置为 1/2 VDD。 我认为它与此行为无关。 请记住、第二块电路板最初工作正常、直到我纠正了较高 电流条件。 因此、无论发生什么情况、都是由 TPS7A2401 引起的、并且增加其提供的负载电流将纠正调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    通过 VDD 为 U2 供电、我同意这不太可能是问题的原因。  

    听起来有一个上拉或钳位二极管将 VCC 连接到 VDD。 在 VDD 上有足够的负载电流的情况下、该元件上的压降足以降至 LDO 的 5.5V 设定点以下、并且 LDO 输出足够的电流以保持 5.5V 的稳压。

    由于 VDD 上的电流消耗较小、上拉/钳位上的压降较低、并且能够在 LDO 输出上拉、导致其无法调节。  TPS7A24 具有有源过冲下拉电阻、但该电路只能灌入~μ A 100µA、这在这种情况下可能不足以防止输出上升。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这个电路中没有什么是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    您是否愿意分享完整原理图的 PDF? 如果无法公开发布、请随时通过电子邮件 a-davis6@ti.com 与我联系 。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件发送 — 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确接收。 谢谢。