This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:热至结环境电阻

Guru**** 2567015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565482/tps7b68-q1-thermal-to-junction-ambient-resistance

器件型号:TPS7B68-Q1


工具/软件:

你好、团队。

您能否根据下图中所示的 PCB 规格提供 RθJA(结至环境)值?

PCB 规格:FR-4、2s2p、1oz、镀锡、尺寸 (115 X 118mm)。

1 层

双层

三层

第 4 层

此致、

全真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hyeon Jin、

    我已请求提供这方面的仿真结果。 我将在了解更多有关时间线的信息时进行更新。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    我是支持京信的大众市场 FAE、这里提供了其他信息。

    客户根据以下公式计算出 Tj。 您能否确认这是正确的? 如果是、您能支持我们如何 降低 Tj 吗?

    TJ = 75 +(37.5 X (16-5) X 0.2)= 157.5

    Ta = 75

    Rtja = 37.5.

    Vin = 16

    VOUT = 5

    IL = 200mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    客户的计算是正确的。 为了降低结温、客户需要降低 LDO 中耗散的功率。

      此外、与用于测量 θ JA 的 JEDEC 规定布局相比、实际布局也可以具有更大的铜面积、因此对环境的热阻更低 如果在客户应用中无法降低功率耗散、则可以通过额外的覆铜来减少 θ JA、就像上面的布局中那样。 这种方法需要对所选布局进行仿真或表征、以评估总体热性能。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否查看时间线?

    最棒的餐厅

    全真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    您能支持与客户 PCB 环境进行仿真吗? 您需要模拟哪些 PCB 信息? 一旦您分享了客户 PCB 的所需信息、Oh 先生将提供详细信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未收到有关模拟请求的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    是的、我知道您没有收到任何仿真请求。 因此、现在我想问您是否支持 客户 PCB 布局环境下的热性能仿真或表征。 如果是、请分享您需要哪些类型的信息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    请提供相关 PCB 区域的 odb++布局数据。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能告诉我您的电子邮件地址吗? OBD 文件是机密文件、因此我无法在此论坛上上传。

    此致、

    吴贤镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hyeon Jin、  

    请通过 a-davis6@ti.com 与我联系

    此致、

    Alex Davis