This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 是否与 BQ40Z80 存在相同的 SMBus 复位问题?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569677/bq41z90-does-the-bq41z90-have-same-smbus-reset-issue-as-the-bq40z80

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他产品: BQ40Z80

工具/软件:

如本论坛帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336537/bq40z80-device-resets-after-smbus-communication?keyMatch=bq40z80%20smbus%20reset&tisearch=universal_search

如果我们使用 BQ41Z90、并且如果我们与 BQ41Z90 通信为 FAST、器件将自行复位、那么我们是否也受同一问题的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您为了快速与器件通信、这可能会导致看门狗复位。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么因素同样重要? 每 100ms 有多次通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议在读取和写入之间留出 100ms 的时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么你们没有解决通信使 BMS 崩溃 和导致重置的问题? 对于非严重故障、似乎是一种非常关键的反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我可能对您所提及的问题感到困惑。

    向任何 MCU 上快速发送命令可能会导致看门狗复位。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,恭敬,这是完全不正确的。 20 多年来、我一直在开发嵌入式系统、从未在我设计或知情的情况下遇到过会在发送命令过快时复位的 MCU。 我全心全意地认为这是一个缺陷 — 特别是考虑到电池安全系统的重要性。 BMS 不应出于任何原因进入未知状态、尤其是与 SMBus 事务无关的状态。 这种确切的场景是 SMBus/I2C NACK 的主要用例之一。

    经过几周的测试后、我们发现“在请求之间等待 100ms “的建议不足以完全防止该问题发生。 尽管最初取得了令人鼓舞的结果、但我们发现复位仍然偶尔发生。 我们可以看到重置之间每隔 10 分钟到几个小时发生的事件。

    为了使我们能够适当地缓解问题、我们确实需要了解故障机制。 故障的根本原因是什么? 缓冲区溢出? 我们能否检测溢出是否正在接近? 我们有一个使用相同 BQ40Z80 芯片的 3 节电池、似乎不存在该问题、至少不像以前那么频繁。 我们甚至没有减慢关于该产品的 SMBus 交易。 但是、我们的 5S 系统的行为如上所述。 为什么会有差异? 3 个电池电压的采样比 5 的电压高得多吗?

    是否可以通过软件更新来修复此缺陷? 还是烘烤到硅中?

    我们需要紧急解决、因为这会给我们公司带来重大的财务影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的关注;我将与固件和设计团队进行讨论。

    此产品的原型或实验器件可供购买、但尚未量产。 在工程验证过程中、在该产品投入生产之前、该产品可能会发生变化。

    此致、

    Diego