This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504 - VBAT_OV 的动态变化

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, TMP390, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572950/bq25504-bq25504---dynamic-change-of-vbat_ov

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: TMP390BQ25505

工具/软件:

您好:

我在室外应用中使用 BQ25504、因此务必在温度低于冻结点时停止为电池充电。

由于 BQ25504 没有 EN 引脚、因此我的方法如下:使用像 TMP390 这样的简单温度传感器并更改控制 VBAT_OV 的电阻分压器的值。

因此、当温度降至我的设定点以下时、VBAT_OV 设置为低值并且充电停止。 但这会导致 VBAT_OV 低于 VBAT_OK_HYST 和 VBAT_OK。 某人是否使用相同的方法、或者 VBAT_OV 值低于 VBAT_OK_HYST 和 VBAT_OK 值、这是否会导致器件出现未定义的行为?

谢谢你

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    VBAT_OV 必须大于  VBAT_OK_HYST 和 VBAT_OK。 我会查看 BQ25505 或 B25570、因为它们具有使能引脚。 否则、我 也会更改 VBAT_OK_HYST 和 VBAT_OK 电阻分压器。

    此致、

    Mike Emanuel