请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504主题中讨论的其他器件: TMP390、 BQ25505
工具/软件:
您好:
我在室外应用中使用 BQ25504、因此务必在温度低于冻结点时停止为电池充电。
由于 BQ25504 没有 EN 引脚、因此我的方法如下:使用像 TMP390 这样的简单温度传感器并更改控制 VBAT_OV 的电阻分压器的值。
因此、当温度降至我的设定点以下时、VBAT_OV 设置为低值并且充电停止。 但这会导致 VBAT_OV 低于 VBAT_OK_HYST 和 VBAT_OK。 某人是否使用相同的方法、或者 VBAT_OV 值低于 VBAT_OK_HYST 和 VBAT_OK 值、这是否会导致器件出现未定义的行为?
谢谢你
Florian