请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM3478工具/软件:
您好、
LM3478 数据表的第 15 页显示了关断电路、如果 10k 可上拉至 1.4V 或更高的电源轨、则会关断...但是、如果 RFA 电阻器高达 180k、情况是否仍然如此?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.