This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:如果 RFA = 180k、它会关闭吗?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572772/lm3478-will-it-shutdown-if-rfa-180k

部件号:LM3478


工具/软件:

您好、

LM3478 数据表的第 15 页显示了关断电路、如果 10k 可上拉至 1.4V 或更高的电源轨、则会关断...但是、如果 RFA 电阻器高达 180k、情况是否仍然如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您使用 RFA 电阻器是什么意思? 如果这是 FA/SD 引脚上的电阻、则器件将此引脚拉高所需的电流更小、因此我在这里不会看到使用更大电阻的问题。

    此致、
    Brigitte