This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873EVM-143:电感器附近的小型电容器

Guru**** 2590810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572867/tps62873evm-143-small-capacitors-near-the-inductor

器件型号:TPS62873EVM-143


工具/软件:

尊敬的支持团队:

0.47μF 电容器 C20 和 C21 放置在电感器 L1 附近。
www.ti.com/.../slvuc13.pdf
TPS6287x 数据表中未提到这些参数、但它们有什么影响?
它是用来抑制高频噪声吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    那么您是对的。 2 个 0.47 μ F 电容器用于抑制输出电压上可能出现的高频电压尖峰。

    此致、

    Excel