This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:现场使用后短接输入陶瓷电容器

Guru**** 2594960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571106/bq25720-input-ceramic-capacitor-shorting-after-field-use

器件型号:BQ25720


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
我发现在 BQ25720RSNR 充电器设计中、经过长时间的现场操作后、输入陶瓷电容器会出现间歇性故障。 器件通过了所有初始测试并在验证期间可靠运行、但在现场运行几周/月后、六个输入 10µF、50V X7R 陶瓷电容器 (C19–C24) 中的一个或多个将会短路。
输入: 24V 直流
输出: 高达 8.4V、最大 4A
输入电容器: 6 ×μ F 10µF、50V X7R MLCC
附加:1Ω 阻尼电阻器、0.47µF 电容器、TVS 二极管位于输入端
无明显损坏: 无裂纹、接头良好、离印刷电路板边缘的盖子>0.2 英寸
长时间使用后、故障会随机出现;并非所有电容器都总是故障、有时只是其中的一部分。 焊接/工艺良好、没有明显的物理/机械缺陷。
您能否建议可能的根本原因或改进、尤其是在此 IC 和应用的输入电容器选择方面? 任何针对高直流偏置/热插拔/VAP 场景的可靠性指南都将不胜感激。

附了原理图片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、

    我想您没有从注释中安装 C17。 如果在没有阻尼电容器 C17 的情况下进行热插拔、输入电容器将与电缆电感形成谐振、并在输入电容器上产生电压尖峰。 强烈建议为高输入电压应用使用足够的输入电容(混合使用陶瓷电容和钽电容)。 除非安装了阻尼电容器、否则应避免热插拔。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的答复。 我确实按照数据表中的建议安装了 22µF 钽电容器 (C17)、它存在于我的 PCB 上并测试了正确的位置和值。 尽管如此、在长时间使用后、我还是会出现随机输入陶瓷电容器 (MLCC) 故障。

    在给定的应用中,增加大容量电容或使用容值更高的钽电解电容器是否有助于进一步降低电缆电感 — 陶瓷谐振?

    附录了 PCB 布局和钽电容器的放置。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、

    我没有更多的建议。 也许您可以咨询电容器供应商以获取更多建议。  

    此致、

    Tiger