This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:如何在 0x34 和 0x35 中使用 RDO 和 PDO?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571659/tps65987ddk-how-to-use-the-rdo-and-pdo-in-0x34-and-0x35

器件型号:TPS65987DDK


工具/软件:

尊敬的 AE:

    我有以下几个问题:

   1. PDO 和 RDO 是否表示最大电流或工作电流?

   2. 由于 0x34 和 0x35 寄存器没有区分电压和电流,我应该如何读取它们?

    

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、  

    感谢您联系我们!

    活动 PDO 寄存器 0x34 将报告从供电方请求的 PDO(例如:5V/3A)

    活动 RDO 寄存器 0x35 将报告请求消息详细信息、包括受电方请求的工作电流

    PD 规范中定义了 PDO/RDO 结构。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

         如何读取最大电流?

         PD 规格没有明确定义电压和电流、您能提供这些信息吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    活动 PDO 寄存器 0x34 将报告受电方从供电方请求的电压和电流。  

    活动 RDO 寄存器 0x35 将报告请求消息、包括受电方请求的特定工作电流和最大电流。  

    此致、  

    Aya Khedr