This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210 &'接地'用于 D 类放大器设计

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572533/lmg1210-lmg1210-grounding-in-class-d-amp-design

器件型号:LMG1210


工具/软件:

我尝试使用两个 LMG1210 来驱动四个 GaN HEMT、设计一个单电源 D 类 BTL 音频放大器。  在这种设计中、通常为“模拟输入“部分(包括 PWM 发生器电路)和(噪音更大的)“电源“输出部分 (HEMPT) 提供单独的接地平面。  LMG1210 连接这些部分之间的接口、需要连接两个接地平面(最好是单点)。

LMG1210 具有两个 VSS 引脚(加上一个 VSS 散热焊盘)。  是否可以依靠这些引脚之间的内部连接来连接两个接地平面(例如,将模拟接地平面连接到引脚 3、将电源接地平面连接到引脚 7)?

与此相关 的是、LMG1210 的 VSS 焊盘用于帮助芯片散热。  考虑到“电源“接地平面将用于与 HEMT 类似的用途(热得多)、是否可以将 LMG1210 VSS 焊盘连接到“模拟“接地、从而提供更好的整体冷却?

谢谢、 Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    LMG1210 是一款单接地驱动器。 对于 LMG1210EVM 布局(如下所示)、两个 VSS 引脚都连接到 VSS 散热焊盘(灰色)、然后两个平面都连接到下方的公共接地平面(黄色)。 我们建议在布局中将两个 VSS 引脚连接到散热焊盘。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annabelle、谢谢您、但它没有回答我的问题:是否可以使用 LMG1210 在“安静“(输入)接地层与物理上独立的“噪声“(输出)接地层 之间提供单一链路、而 LMG1210 是这两个放大器部分之间的接口。

    或者、您是否建议 LMG1210 具有自己的小接地层、然后通过单通路链路(或过孔或铁氧体磁珠)一侧连接到 其他两个 有何影响?  或者、您说“安静“和“噪声“部分没有物理上独立(但电气连接)的接地平面、我应该只有一个由低功率和高功率元件使用的大接地平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    从驱动器的角度来看、最重要的注意事项是使栅极驱动环路(高载流路径)尽可能短并靠近驱动器、以尽可能减小布线电感。 这可以通过使用接地平面并使 FET 尽可能靠近驱动器 VSS 来实现、从而通过接地平面在 FET 和 VSS 引脚/FET 电源板之间实现可靠且短的连接。 如果处理好该问题、那么从驱动器的角度来看、将另一个 VSS 引脚连接到控制器侧 GND 或者将两个 VSS 引脚连接到同一个接地平面不应该有显著差异。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Annabelle、这解决了我的问题。