This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:运行模式误差(与数据表不匹配)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543820, TPS543B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571555/tps543b20-operation-mode-error-does-not-match-datasheet

器件型号:TPS543B20
Thread 中讨论的其他器件: TPS543820TPS543B25

工具/软件:

我正在使用具有 API 开启、BB 开启的器件、并将 MODE 引脚设置为 78.7k Ω。 数据表上显示 Sync Pin to Receive clock(请注意,表 5 第 19 页)、但在我的设计中、SYNC 引脚输出时钟频率。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

      应用外部时钟后、器件将同步到时钟

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、SYNC 引脚实际上作为输出运行。 在这种情况下、它将(通过零欧姆链路)连接到 FPGA 端口引脚。 由于 FPGA 引脚组的电压兼容性、我需要将其与 FPGA 断开连接、即使我将其连接到 3V3 组(目前没有)、也无法满足在施加组电压之前呈现信号的电源序列要求。 输出波形约为 3V3 电平。 这是不可能的,它是一个输入,也是一个输出在我的脑海里。 是否可能无法正确检测到该模式、或者数据表错误地说我可以将 SYNC 引脚用作 MODE 值设置为 78.7k Ω 的输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果在启动时向 SYNC 施加外部时钟、则器件将与外部时钟同步。 如果没有施加到 SYNC 的外部时钟、则频率将由 RT 电阻设置、SYNC 引脚将输出器件频率。 您看到的并不是错误

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您这是有用的信息。 在我的设计中、PSU 用于 FPGA 的内核电压、在 FPGA 完成上电序列和配置之前我无法应用时钟信号、此外、在系统中的其他器件启动(需要几秒)之前也不会对其进行配置。 我是否可以让器件保持等待输入时钟同步、同时以 RT 电阻给定的值运行、然后在很长时间内将器件同步到确切的时钟? 同步时钟有助于将噪声排除在我们使用的接收频带之外、这对于设计很重要、但在开发的这一阶段、我不能选择添加额外的精确时钟源来将器件同步到该接收频带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率不会动态更新。 它将尝试动态匹配外部时钟频率、但会导致不稳定。 对于您的情况、您需要执行以下操作:通过拉低 EN 来禁用 TPS543B20。 为 FPGA 和 TPS543B20 供电。 启动序列完成后、应用外部时钟信号。 最后、通过拉高 EN 来启用 TPS543B20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的解决方案、因为 FPGA 以内核电压 (0.9V) 由 TPS543B20 运行。这是 FPGA 序列中的第一个 PSU。 它必须首先进行并在稍后进行同步。 通过从 FPGA 同步,我可以调整 friencese,以解决进入我的接收频带的任何不必要的混音。 如果我为 PSU 选择单个固定频率源、则需要对基本完成且无法进行调整的设计的硬件进行重大更改。 如果我应用下拉电阻器或其他器件、我可以强制它不输出时钟吗? 完全准备就绪后、我可以缓慢调整到目标频率。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    遗憾的是、这可能不适合您的应用。 TPS543B20 不支持在内部 CLK 和外部 CLK 之间进行动态转换。 我仔细检查了器件是否可以在内部和外部时钟之间的较小差值下保持稳定、但出现了相同的频率不稳定性

    如果您的电流要求小于 8A、我们使用的器件 TPS543820 具有类似拓扑、支持外部和内部之间的动态转换。 如果您选择这种解决方案、以下应用手册介绍了如何在使用上电时未开启的外部时钟时 、正确地将时钟信号与 FSEL/SYNC 引脚隔离 https://www.ti.com/lit/an/sluaay9/sluaay9.pdf?ts = 1759515250352&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。 该器件有 1 个限制 — 外部时钟信号必须在已编程 SW 频率的 20%范围内

    编辑:我刚刚在这个系列中找到了另一个具有更高电流限制的器件。 TPS543B25 支持高达 25A 的电流、并且具有与上述应用手册中所述相同的同步功能

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。