This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:需要协助:TPS74701DRCR LDO 输出问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573325/tps74701-assistance-required-tps74701drcr-ldo-output-issue

器件型号:TPS74701


工具/软件:

我代表我们的团队发送此邮件、要求就 TPS74701DRCR LDO 稳压器出现的问题提供指导。

我们的设置如下:

  • 输入电压:3.3V  

  • 所需输出电压:3.1V  

但在这些条件下、输出电压测量值仅为 2.5V 。当输入电压增加到 4V 时 、输出达到输出 电阻器设置的预期 3.1V。

根据数据表、压降电压仅为 50mV 、因此 LDO 应能够在 3.3V 输入下提供所需的输出。 我们不确定为什么会出现这种差异、希望您提供有关如何解决差异的指导。

如果需要任何其他详细信息或原理图、请告知我们。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveed、

    您能分享您的原理图吗?

    谢谢、

    Vahnroy