请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74701工具/软件:
我代表我们的团队发送此邮件、要求就 TPS74701DRCR LDO 稳压器出现的问题提供指导。
我们的设置如下:
-
输入电压:3.3V
-
所需输出电压:3.1V
但在这些条件下、输出电压测量值仅为 2.5V 。当输入电压增加到 4V 时 、输出达到输出 电阻器设置的预期 3.1V。
根据数据表、压降电压仅为 50mV 、因此 LDO 应能够在 3.3V 输入下提供所需的输出。 我们不确定为什么会出现这种差异、希望您提供有关如何解决差异的指导。
如果需要任何其他详细信息或原理图、请告知我们。
感谢您的支持。