工具/软件:
在 PSPICE 中、当我尝试创建网表时、每个 NC(未连接)引脚都收到错误。 经过研究、我找到了两个潜在的解决方案:
1.使用大电阻模拟悬空引脚。 这种方法只允许我生成网表、但无法进行仿真。 仿真误差似乎在 IC 模型设计中存在。 模拟器表示 NC 节点的连接数少于两个(例如死端)。
2.编辑 IC 模型属性: 在属性编辑器中,转到“引脚“选项卡,然后添加一个名为“浮点“的新属性,并为每个 NC 引脚提供一个值“e"。“。 然后提供“UniqueNet"的“的网络名称值。 我能够为每个 NC 引脚创建一个浮动属性并提供“e"值“值、但是、我无法编辑“net Name“值、因此该解决方案对我不起作用。
我认为“节点具有小于两个连接“错误是由于 NC 引脚缺少网络名称。
我需要一个解决方案或权变措施。