This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:PSpice for TI — 错误 (ORNET-1017)

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573130/ucc27714-pspice-for-ti---error-ornet-1017

器件型号:UCC27714


工具/软件:

在 PSPICE 中、当我尝试创建网表时、每个 NC(未连接)引脚都收到错误。 经过研究、我找到了两个潜在的解决方案:

1.使用大电阻模拟悬空引脚。  这种方法只允许我生成网表、但无法进行仿真。  仿真误差似乎在 IC 模型设计中存在。  模拟器表示 NC 节点的连接数少于两个(例如死端)。

2.编辑 IC 模型属性: 在属性编辑器中,转到“引脚“选项卡,然后添加一个名为“浮点“的新属性,并为每个 NC 引脚提供一个值“e"。“。  然后提供“UniqueNet"的“的网络名称值。  我能够为每个 NC 引脚创建一个浮动属性并提供“e"值“值、但是、我无法编辑“net Name“值、因此该解决方案对我不起作用。

我认为“节点具有小于两个连接“错误是由于 NC 引脚缺少网络名称。   

我需要一个解决方案或权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    运行此模拟时、您是否能够发送会话日志的屏幕截图?

    此问题的典型解决方案是您的第二个解决方案。 我能够创建一个名为 float 的附加属性、和 然后给 float 属性值 UniqueNet 。  然后、通过转到“Place">“>“No Connect“、确保在每个引脚上放置“No Connect“。  

    请告知我们您是否仍有此款车型的问题。

    此致、

    Amy