This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:与 BQ25790 OTG 配合使用

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573230/tps25751-use-with-bq25790-otg

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25790

工具/软件:

您好的团队、

客户希望将 TPS25751 与 BQ25790 搭配使用来实现下一代产品、并考虑使用 BQ25790 的 OTG 功能。  

客户一直使用 TPS25751 + BQ25790、如下所示。 因此、对于接收端、PPHV 仅用于接收端、而 PP5V 用于源端用例。 会短接 VBUS_IN 引脚和 VBUS 引脚。 (5V/9V PD 灌电流、USB Type-C 拉电流)

在下一个模型中、客户不需要直流插孔输入。 因此、他们可以使用 BQ25790 的 VBUS 引脚作为 OTG 输出。

在本例中、我有三个问题。

1.是否仍需要为 VCONN 供电? 并且、是否应该使用外部电源、因为 PPHV 可能具有 9V 电压?

2.当 PP5V 由外部 5V 供电时,需要多大的电流? 3A(USBC 电流)或 700mA (VCONN)?

是否进行了任何 SW 修改以将 PPHV 用作源电源路径?

客户希望 减小 PP5V 的 5V/3A 电源系统、因此请告诉我可能的情况。

此致、

Hayashi