主题中讨论的其他器件:BQ25790、
工具/软件:
您好的团队、
客户希望将 TPS25751 与 BQ25790 搭配使用来实现下一代产品、并考虑使用 BQ25790 的 OTG 功能。
客户一直使用 TPS25751 + BQ25790、如下所示。 因此、对于接收端、PPHV 仅用于接收端、而 PP5V 用于源端用例。 会短接 VBUS_IN 引脚和 VBUS 引脚。 (5V/9V PD 灌电流、USB Type-C 拉电流)

在下一个模型中、客户不需要直流插孔输入。 因此、他们可以使用 BQ25790 的 VBUS 引脚作为 OTG 输出。
在本例中、我有三个问题。
1.是否仍需要为 VCONN 供电? 并且、是否应该使用外部电源、因为 PPHV 可能具有 9V 电压?
2.当 PP5V 由外部 5V 供电时,需要多大的电流? 3A(USBC 电流)或 700mA (VCONN)?
是否进行了任何 SW 修改以将 PPHV 用作源电源路径?
客户希望 减小 PP5V 的 5V/3A 电源系统、因此请告诉我可能的情况。
此致、
Hayashi