This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 的设计文档

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, LMG3650R035, LMG3650R025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568869/ucc28951-design-document-of-ucc28951

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950LMG3650R035LMG3650R025

工具/软件:

尊敬的产品线应用工程师

我们是否有任何有助于基于 UCC28951 设计 PSFB 电源的文档? 谢谢。

此致、

Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    Mike 整理了 SLUA560D  、以帮助完成设计过程。 UCC28950 在 TI.com 上有大量相关应用手册、这些手册同样适用于 UCC28951。

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JCHK

    感谢您在此处提供支持! 我手头有 SLUA560D。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JCHK

    我下载了 SLUC222E 并尝试使用该 Excel 文档进行设计。 我更喜欢将 LMG3650R025 或 LMG3650R035 用作 MOSFET。 因为这些 GaN MOSFET 集成了栅极驱动器。 如何在 Excel 文档中填写 QA 栅极充电器? LMG3650R025 的数据表没有这些参数。 谢谢。

    此致、

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    很高兴听到这个消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    Qa 栅极电荷用于帮助更好地估算栅极驱动中的功率损耗。 但这对整体设计并不重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JCHK

    明白。 另一件事:与数据表标准设计相比、我的设计有很大差异。 主要差异如下所示。

    1.在标准设计中,控制器在第二侧。 设计中的控制器。

    2.在标准设计中, 输出电压小于输入电压。 在我的设计中、输出电压可在 0~500V 范围内进行调节。

    3.标准设计使用 CT 感应开关电流,在我的设计中,我使用电阻感器感应开关电流。

    4.在标准设计中、MOSFET 是传统 MOSFET、在我的设计中、我使用 TI GaN MOSFET:LMG3650R025 或 LMG3650R035。

    所有这一切都会导致 SLUC222E 对我的设计没有多大帮助。

    目前我正在调试 PCBA 板。 我将输入电压从低电平增大到高电平、以检查电路是否运行、并确认功能是否正确。 例如、I 将输入电压设置为 40V、输出电压可在 0~32V 范围内调节、输出电流为 1A。 电路可以运行、并且我可以使输出满足我的预期。

       但是、当 I 将输入电压增加到~120VDC 并将输出增加到 99V/1A 时、我遇到 GaNMOSFET 损坏问题。 接下来我再回顾一下电路。 您能帮我查看原理图并解决这个问题吗? 下面是用于检查的原理图。

    e2e.ti.com/.../Electrosurgical-Unit-Energy-Platform.pdf

    下面是我的问题:

    1.匀场电感器是否良好? 匀场电感器的良好值是多少?

    2.标签和 TCD 的最佳延迟时间是多少? TMIN?DCM?

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    为了更好地理解问题、您能否提供以下问题的详细信息?

    1.是初级侧 GaN FET 损坏还是次级侧损坏?

    2.请在损坏期间提供 GaN FET 的漏源电压、输出电压和电流波形。

    要回答您的问题、

    1.匀场电感器是否良好? 匀场电感器的良好值是多少?

     这取决于您的要求、较高的匀场电感值将确保 ZVS 用于较高的负载范围并降低整个负载范围内的开关损耗、但也会增加导通损耗。 因此、需要根据应用进行调优以找到合适的匀场电感。

    2.标签和 TCD 的最佳延迟时间是多少? TMIN?DCM?

    所选择的死区时间应足以使 FET 完全对其 Coss 进行充电/放电、从而确保 ZVS 开关。 死区时间需要根据所选 FET 的 Coss 以及需要 ZVS 的最小负载进行调整。 为转换器启用 DCM 的最佳点将取决于 SR FET 在整个负载范围内的开关损耗和导通损耗。 当开关损耗超过导通损耗并高于导通损耗时、最好启用 DCM 模式。

    此致、

    Deepak K