This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:如果 MOSFET 位于顶部和底部以进行布局、如何平衡电流路径

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572490/lm5066i-how-do-balance-current-path-if-mosfet-on-top-and-bottom-for-layout

器件型号:LM5066I


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

由于我们的电路板具有室温限制、并在顶部和底部使用 9 个 MOSFET 来实现 3200W 功率、因此、您能否建议如何在顶部和底部平衡电流路径来进行布局、以避免温度失衡。

我们使用两个是 12W 的分流器,我们应该把一个分流器放在顶部,另一个在底部? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用两个 12W 的分流器、我们应该把一个 Rshunt 放在顶部、另一个放在底部吗?

    是的、这将有助于共享流经顶层和底层的电流。

    由于我们的电路板具有空间限制、并且在 3200W 功率下使用 9 个 MOSFET 进行顶部和底部放置、能否请您建议如何在布局的顶部和底部平衡电流路径、以避免温度失衡。

    没有特定的方法来平衡电流。 请将 MOSFET 放置在尽可能彼此靠近的位置、以最大限度地减小差分路径阻抗。