主题中讨论的其他器件:TPSM843A22、
工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
在考虑限流和电感器纹波电流时、我们想了解电感。
我们的工作条件如下:
输入电压:5V
输出电压:1.8V
Fsw:1MHz
在这些条件下、WEBENCH 不会生成任何错误。
但是、使用 CALC-TOOL-TPSM843X20 时、将会就电感器纹波电流发出警告或警告。

我们的应用不允许开关频率高于 1MHz。
该模块使用 220nH 电感器、因此计算得出的电感器纹波电流约为 5.2A (=输出电流的约 65%)。
⊿、我知道电感器纹波电流会影响 Δ I Vout、电流限制和响应能力。
是否可以将开关频率设置为 1MHz 并将其与输入电压 5V 和输出电压 1.8V 一起使用?
此致、
Masashi