This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843820:WEBENCH 或 CALC-TOOL-TPSM843X20 设计工具

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A22, TPSM843820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572441/tpsm843820-design-tool-for-webench-or-calc-tool-tpsm843x20

器件型号:TPSM843820
主题中讨论的其他器件:TPSM843A22

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

在考虑限流和电感器纹波电流时、我们想了解电感。

我们的工作条件如下:

输入电压:5V

输出电压:1.8V

Fsw:1MHz

在这些条件下、WEBENCH 不会生成任何错误。

但是、使用 CALC-TOOL-TPSM843X20 时、将会就电感器纹波电流发出警告或警告。   

我们的应用不允许开关频率高于 1MHz。

该模块使用 220nH 电感器、因此计算得出的电感器纹波电流约为 5.2A (=​​输出电流的约 65%)。

⊿、我知道电感器纹波电流会影响 Δ I Vout、电流限制和响应能力。

是否可以将开关频率设置为 1MHz 并将其与输入电压 5V 和输出电压 1.8V 一起使用?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masashi-San、

    1MHz 在 5V 至 1.8V 电压下运行将取决于最小和最大负载。  

    在 0A 条件下、包含 Ltol 时的灌电流限制将超过灌电流限制阈值、从而导致非周期性开关。   

    同样、 在 8A 电流下、将超过拉电流限值、输出电压将下降。  

    TPSM843A22 是一个可考虑的替代方案。

    此致、  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的建议。

    我们的应用具有 2.0 mm 的高度限制和 1MHz 的最大工作频率。

    这使得 TPSM843A22 难以使用。

    我们知道、电感纹波电流越高的负面影响是输出纹波电压会增加、但在本例中不会遇到轻负载和最大负载条件、因此我最终会使用 TPSM843820。

    此致、

    Masashi