This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:关于 TI's PD 控制器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567143/tps25751-regarding-the-ti-s-pd-controller

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TUSB320

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑通过 Type-C 转 Type-C 电缆连接平板电脑和 MCU(在其定制电路板上)。
他们计划为设备配置以下角色:

  • 代替 :数据线 AS 受电方 、5V 电源 AS 供电方
  • 平板电脑 :数据线 AS 供电方 、5V 电源 AS 受电方

问题:

  1. 是否有支持上述配置的 PD 控制器? (供电方和受电方的角色在数据线和 PD 线之间反转)

  2. 关于 CC 控制器 TUSB320:
    我知道基本角色是通过将外部 CC/PU 电阻器连接到电路板上的 PD 线路来确定的。
    在 DRP(双角色端口)模式下运行时是否仍然存在这种情况?

  3. 参考 TUSB320、写入地址 0x0A 的 MODE_SELECT 寄存器似乎允许切换到 DRP 模式。
    这是否意味着无论 CC 引脚上的电阻值如何、都可以强制设置 DRP 状态?

  4. 我认为、主机设备识别通常在 USB 连接时确定。
    如果使用 PD 控制器 IC、是否可以在 USB 启动后更改角色? (通过写入上述寄存器等。)

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    感谢您的答复。

    我为 TI 的 USB 控制器产品线提供支持。  我能够回答您有关 PD 控制器的问题、然后 将此主题重新分配给 TUSB320 团队、以回答您有关 TUSB320 的问题。

    是否有支持上述配置的 PD 控制器可用? [/报价]

    TPS25751 支持电源角色和数据角色交换。  

    在 DRP(双角色端口)模式下运行时是否仍然存在这种情况?

    对于 TPS25751、它利用 CC 线来 检测与端口的连接和电缆 方向。   PD 控制器具有一 个连接到 VBUS 的上拉电阻器、以及一个连接到 GND 的下拉电阻器(连接到 CC 引脚)。 CCx 会切换为高电平和低电平、直到检测到电缆。 CCx 将根据连接方向上拉或下拉、 这是此器件作为 DRP、受电方或供电方运行时的典型行为。

    我认为主机设备识别通常在 USB 连接时确定。
    如果使用 PD 控制器 IC、是否可以在 USB 启动后更改角色? (通过写入上述寄存器等。)

     TPS25751 等 PD 控制器可 向系统 MCU 发送 4CC 命令、以便请求电源角色或数据角色交换。  

    谢谢您、

    Katilynn

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我知道基本角色是通过将外部 CPU/PU 电阻器连接到电路板上的 PD 线路来确定的。
    在 DRP(双角色端口)模式下运行时是否仍然存在这种情况?

    是的、情况仍然如此。 TUSB320 将使用控制器内部的上拉和下拉电阻将 CC 线路切换为高电平和低电平、并将根据 CC 线路上的连接方式来设置其角色。

    以 TUSB320 为参考、写入地址 0x0A 处的 MODE_SELECT 寄存器似乎允许切换到 DRP 模式。
    这是否意味着无论 CC 引脚上的电阻值如何、都可以强制设置 DRP 状态?

    是的、I2C 可用于设置器件角色、但此更改仅在 CC 线路上没有连接时生效。 如果有连接、则不会进行此角色交换。 若要在有连接的情况下更改角色、需要使用 PD 控制器。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan