主题中讨论的其他器件:TUSB320、
工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在考虑通过 Type-C 转 Type-C 电缆连接平板电脑和 MCU(在其定制电路板上)。
他们计划为设备配置以下角色:
- 代替 :数据线 AS 受电方 、5V 电源 AS 供电方
- 平板电脑 :数据线 AS 供电方 、5V 电源 AS 受电方
问题:
-
是否有支持上述配置的 PD 控制器? (供电方和受电方的角色在数据线和 PD 线之间反转)
-
关于 CC 控制器 TUSB320:
我知道基本角色是通过将外部 CC/PU 电阻器连接到电路板上的 PD 线路来确定的。
在 DRP(双角色端口)模式下运行时是否仍然存在这种情况? -
参考 TUSB320、写入地址 0x0A 的 MODE_SELECT 寄存器似乎允许切换到 DRP 模式。
这是否意味着无论 CC 引脚上的电阻值如何、都可以强制设置 DRP 状态? -
我认为、主机设备识别通常在 USB 连接时确定。
如果使用 PD 控制器 IC、是否可以在 USB 启动后更改角色? (通过写入上述寄存器等。)
此致、
Kyohei