Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, USB2ANY, EV2400, BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 EV2400、
工具/软件:
您好:
我正在使用 BQ25750RRVR 降压/升压充电器 IC 并且面临启动问题。
连接 A 时的总线电压 48V 适配器输入 、则 IC 保留 反复打开和关闭 :
-
SYS 输出最初快速上升至 48V 、
-
但在分裂的秒内,它会倒塌回大约 4V 当 IC 关闭时、
-
然后循环重复、产生声音 tsk tsk 发出嘀嗒声 。
结果是输出不稳定 电池未充电 。
此外、当从为电路板供电时 仅电池侧 ,我也没有得到预期的 48V SYS 输出 。
打开了 未发生短路 观察到的情况。
我们的设计目标是:
-
如果输入电源电压低于电池电压、系统应选择电池。
-
否则、它应选择适配器并为电池充电。
但是、目前既未从适配器或电池路径进行充电、也未进行适当的 SYS 调节。
请告知:
-
哪些情况可能会导致 IC 断续(尝试启动,然后关闭)?
-
我应测量哪些关键引脚来确认故障(例如, ACDET、ACDRV、REGN、ILIM_HIZ、SYS、 SRN/SRP、BATDRV/BATSRC )?
-
可能不正确 ILIM_HIZ 电阻值、ACDET 分压器或自举电容大小 导致该行为的原因是什么?
-
是否有特定内容 寄存器设置 必须将其配置为实现稳定的 SYS 启动(即使使用默认的电阻器编程设置时也是如此)?
如能提供任何指导来帮助我确定 SYS 为何会崩溃回 4V 以及电池路径为何也不会驱动 SYS、将不胜感激。
SMPS (48V) 数据表
e2e.ti.com/.../2210.PCB-_2D00_-Power-Board.pdf
BQ25750RRVR 降压/升压充电器 IC 电路
谢谢你。