This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946EVM:EVM 硬故障。 之后无法限制电流

Guru**** 2611685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946EVM, TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570262/tps25946evm-evm-hard-failure-after-which-fails-to-limit-current

器件型号:TPS25946EVM
主题: TPS25946 中讨论的其他器件

工具/软件:

PostTo_TI_TPS25946EVM-TPS25946EVM On_Blown_

 

我有一个 TPS25946EVM 似乎无法正常工作。 它不会限制电流。 在此之前、观察到了硬故障。 有人注意到烟雾和燃烧的气味。 在发生这种硬故障之前、EVM 似乎正常工作。 它按预期限制了电流、并允许低于该限值的电流通过。 消隐间隔似乎也按预期工作。

 

这就是导致“烟雾“事件的原因。

 

JP1/JP11 之间施加 12VDC 的直流输入

跳线设置:

  • J3 默认值 1-2
  • J4 默认值 3-4
  • J5 5-6、实现 18.3ms 消隐
  • J6 5-6、实现 4.5A 电流限制
  • J7 默认 2-3

使用 BK Precesion 8500 电子负载 (EL) 按以下顺序进行测试:

  • 0A 500ms
  • 4A 500ms
  • 0A 500ms
  • 0A 500ms
  • 0A

采用了标识为 Test17.jpg 的示波器图像

  • 通道 1 黄色是 TP2/TP12 上的输出电压
  • 紫色通道 2 是低侧(负侧)电流检测电阻上的电压
  • 触发开启通道 2、上升到 32mV 以上。

 

然后移除 J5 处的跳线以获得最小消隐。 对电路板进行下电上电。 重新运行到加载序列以上、锯片烟雾。 获取 Test18.jpg 上标识的示波器图像

 

看到烟雾后、进行了更多测试来确定哪个元件可能发生故障。 是否注意到输出盖 C3 可能损坏/变形。 请参阅图片 C3_1.jpg–C3_3.jpg 也是电路板照片 Board_1.jpg–Board_3.jpg

 

现在、电流限制似乎不起作用。 通过将 J6 设置为 1-2 以实现 0.5A 电流限制、电路板允许 1.0A 负载通过、如在输入电源和电子负载上观察到的那样。 但 PG LED 亮起。

 

示波器布线

  • 检测电阻上的基准非限制 0.5A 负载。 Test22.jpg
  • 基准非限制 1.0A 负载、J6 设置为 3-4 以实现 2A 限制。 Test21.jpg
  • J6 1-2 0.5A 限制、EL 设置为 1A 并输出 1.0A
    • 应限制在 0.5A 但不应。 PG 指示灯亮起。
    • JPG
    • 1.jpg 放大的相同触发器。 电流上的光标
    • 2.jpg 放大的相同触发器。 输出电压上的光标
  • JPG 1A 负载、J6 设置为允许 2A。 预期没有限制
    • 示波器 Itimer TP6 通道 3 蓝色
    • 电压会上升、但随着电容放电、预计电压会下降
  • JPG 开启板载电源
  • JPG 1.0A 负载。 J6 设置为 0.5A 限值。 但不限于
    • 示波器 Itimer TP6 通道 3 蓝色
    • 电压会上升、但随着电容放电、预计电压会下降
  • JPG 与 Test25.jpg 缩小图相同
  • JPG 与 Test25 相同、不受限制、但符合预期
    • 示波器 BG TP9 通道 3 蓝色
  • JPG 与 Test25 相同、不受限制、但符合预期
    • 示波器 BGTH TP10 通道 3 蓝色
  • JPG 与 Test29 相同移动通道 3 以获得更好的视图

 

电容 C3 发生故障是否会导致电子保险丝发生故障、而不是电流限制?

 

 

 

 e2e.ti.com/.../Photos_2D00_1_2D00_001-_2800_2_2900_.zipe2e.ti.com/.../Photos_2D00_1_2D00_001-_2800_3_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BK 电子负载电流值的顺序未正确开机自检

    1) 0.0A 500ms

    2) 400mA 500ms

    3) 1A 500 毫秒

    4) 3A 400ms

    5) 0A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器照片/图像的文件名未在原始文件中正确发布。 这里是更新。

     

    示波器布线

    • 检测电阻上的基准非限制 0.5A 负载。 Test22.jpg
    • 基准非限制 1.0A 负载、J6 设置为 3-4 以实现 2A 限制。 Test21.jpg
    • J6 1-2 0.5A 限制、EL 设置为 1A 并输出 1.0A
      • 应限制在 0.5A 但不应。 PG 指示灯亮起。
      • 图像 Test20.jpg
      • 图像 Test20.1.jpg 放大的相同触发器。 电流上的光标
      • 图像 Test20.2.jpg 放大的相同触发器。 输出电压上的光标
    • J6 设置为允许 2A 时的图像 Test23.jpg 1A 负载。 预期没有限制
      • 示波器 Itimer TP6 通道 3 蓝色
      • 电压会上升、但随着电容放电、预计电压会下降
    • 图 Test24.jpg 上电板
    • 映像 Test25.jpg 1.0A 负载。 J6 设置为 0.5A 限值。 但不限于
      • 示波器 Itimer TP6 通道 3 蓝色
      • 电压会上升、但随着电容放电、预计电压会下降
    • 图像 Test26.jpg 与 Test25.jpg 缩小图相同
    • 图像 Test28.jpg 与 Test25 相同、不受限制、但符合预期
      • 示波器 BG TP9 通道 3 蓝色
    • 图像 Test29.jpg 与 Test25 相同、不受限制、但符合预期
      • 示波器 BGTH TP10 通道 3 蓝色
    • 图像 Test30.jpg 与 Test29 相同移动了通道 3 以获得更好的视图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的耐心

    请问您是否已经使用 CC 负载或 CR 负载进行了实验  

    此致、

    Sailendra


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailendra。 感谢您的迅速回复。 对于负载、我使用的是  BK Precision 8500 电子负载。 该负载设置为提供恒流 (CC) 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailendra。 感谢您的迅速回复。 对于负载、我使用的是  BK Precision 8500 电子负载。 该负载设置为提供恒流 (CC) 负载。 我们将其用于 PC 软件 PV8500 版本。 6.34

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新增了一个(第 2 个)TPS25946EVM

    • C3 与故障电路板相同。 这不是问题
    • 请参阅 U1 引脚 8 故障电路板上的变色。 第二块电路板上没有。
      • 确实显示为 U1、电子保险丝 TPS259460ARPWR 在第 1 次发生故障、但发生短路故障。 从而仍允许电流流动
    • 第 2 块板具有电流限制功能
    • 想重复测试、测试可能在第一块电路板上油炸、但不想煮另一块电路板! 这包括以下设置和测试:
      • 电源输入到电路板的电流限制为 5A
      • J6 设置为 4.5A 限值
      • J5 设置为 18.3ms 消隐
      • 从以下元件的电子负载运行测试序列:
        • 400mA 持续 500ms
        • 1A、持续 500ms
        • 3A、持续 500ms
        • 0A
      • 移除了 J5 处的跳线
        • 我想对电路板进行下电上电。 不确定
        • 重复了加载序列
        • 有烟雾。 不确定在什么点故障被污染

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您已经执行了第一个具有 CC 负载的 EVM。 当器件恰好在 dv/dt 电容器控制的压摆率中累积时、该器件无法提供 CCload 消耗的电流。 建议在 CR 模式下测试器件。 您能在 CR 模式下检查一下吗?

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • CC 负载是我们一直用来测试电路板的负载。 我们制造电池和充电器、并从 CC 模式开始充电。
    • 您说的是 3A 的初始恒流 (CC) 负载导致 TPS25946 出现硬故障 — 冒烟吗? 如果电流过高、我原本预计它会关断并恢复。
    • 另一个问题。 我在第二块电路板上进行测试、现在失败了。 这是发生的事情。 示波器接地探头从 PGND TP12 脱落、并接触了 TP7 dVdT、靠近。 DVDT J4 跳线位于 3-4 中。 芯片和电路板此时停止工作、并且在下电上电后不会恢复。 这是预料之中的吗?