This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:lm5148 纹波电压高于预期

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573048/lm5148-lm5148-ripple-voltage-more-than-expected

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM70880

工具/软件:

大家好:

我使用了一个 LM5148。

我使用了 Excel 工作表来确定元件值。

当我测量输出 (5V) 时、电压正常、但我认为纹波电压高于预期(通过 Excel 表计算 8mV)、通过测量得到 200mV 峰间电压。

纹波频率约为 320kHz。

对于输出、我没有添加 100µf μ F、而是添加 2 x 47µf μ F(陶瓷)。

还有一些尖峰:

我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    发送 quickstart 文件。 请注意、陶瓷 Cout 应因电压而降额。

    如果纹波电压将达到 200mV、则可能会出现稳定性问题(Cout 值还会影响补偿值的计算)。

    在噪声方面、主要归结为布局。 此外、使用低噪声探测技术探测输出电容器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速回答。

    我已发送 Excel 文件。 我会尝试使用更好的电容器。

    关于布局、我遵循了数据表中提供的布局示例。  

    e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A4-_2D00_–5V.zip

    和我的原理图:  

    我还尝试了更好的探头技术(通过遵循本文档: www.ti.com/.../SSZTB25 )  

    现在、我只测量 40mVpk-pk 的纹波(具有相同的电容值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将检查这些文件并回复 tmrw。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些注释:  

    1. 7A 可通过转换器(具有集成 FET)完成、例如 LM70880、80V/8A。
    2. 如果 VOUT = 5V、请考虑将 VCCX 连接到 VOUT 以降低 IC 损耗。
    3. 我仅在输入端看到 4 x 10nF。 您还需要几个 4.7 μ F/100V/1210 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有设备。

    布局示例中建议的 Q1as 具有 10nF 电容。

    对于 VCC、我放置一个 22nF / 2 x 10µF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。