请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25628E主题中讨论的其他器件: BQ25302
工具/软件:
您好、
我们需要一个非常简单的锂聚合物电池充电器。
Lipo 电池电压为 3.7V (3.2-4.2V)
VIN = 5V
我们希望以 1.25A 的电流为电池充电、直到电压达到 4.2V、然后停止充电。
您是否有任何芯片可以做到这一点?
我们不希望与芯片进行任何 USB 连接或类似的通信。 如果它有,那么我们需要禁用它。