This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:需要具有截止电压的 1.25A 充电器?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574128/bq25628e-need-1-25a-charger-with-cut-off-voltage

器件型号:BQ25628E
主题中讨论的其他器件: BQ25302

工具/软件:

您好、

我们需要一个非常简单的锂聚合物电池充电器。

Lipo 电池电压为 3.7V (3.2-4.2V)

VIN = 5V

我们希望以 1.25A 的电流为电池充电、直到电压达到 4.2V、然后停止充电。

您是否有任何芯片可以做到这一点?

我们不希望与芯片进行任何 USB 连接或类似的通信。 如果它有,那么我们需要禁用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在市场营销中循环。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BQ25628E 可以支持 I2C 控制。 如果需要独立运行、则可以使用具有电源路径的 BQ25616J。
    或不带电源路径功能的 BQ25302。