请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户在 其电路板上评估 TPS6594141BRWERQ1。 这些器件使用内部实时时钟 (RTC) 模块。 在测量备用电流消耗时、约为 25uA、高于 IBACKUP_RTC。 当他们测量 IBACKUP_RTC 时、关闭了主电源、达到了室温。

使用纽扣电池 CR2450 的 VBACKUP 应用如下所示:

如果您知道备用电流消耗的原因约为 25uA、请告知我们。
另外、将纽扣电池连接到 TPS6594 的 VBACKUP 引脚的推荐电路是什么?
此致、
二宫幸史