This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:备用电流消耗

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574088/tps6594-q1-backup-current-consumption

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户在 其电路板上评估 TPS6594141BRWERQ1。 这些器件使用内部实时时钟 (RTC) 模块。 在测量备用电流消耗时、约为 25uA、高于 IBACKUP_RTC。 当他们测量 IBACKUP_RTC 时、关闭了主电源、达到了室温

使用纽扣电池 CR2450 的 VBACKUP 应用如下所示:

如果您知道备用电流消耗的原因约为 25uA、请告知我们。
另外、将纽扣电池连接到 TPS6594 的 VBACKUP 引脚的推荐电路是什么?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“214877" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574088/tps6594-q1-backup-current-consumption ]另外、将纽扣电池连接到 TPS6594 的 VBACKUP 引脚的建议电路是什么?

    只需在 VBACKUP 和 GND 之间放置纽扣电池即可。 二极管也不是必需的。

    采购

    如果您知道备用电流消耗的原因约为 25uA、请告知我们

    您能否确认仅启用了振荡器和 RTC 计数器?

    我刚刚对 TPS6594EVM 进行了快速检查、并在 VBACKUP 引脚上以 3.3V 电压测得 7.1uA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gambrill-san、

    感谢您的支持。
    客户有一个外部电池电压监测电路、它会消耗电流。 这种电流消耗相加。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助、我会将该主题标记为已关闭。