请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146Thread 中讨论的其他器件: LM5116、 LM5113
工具/软件:
您好的团队、
我的客户在降压应用中为 GaNFET 使用降压控制器 LM5146/LM5116。
输入电压为正常 48V /100V(最大值) 输出为 12V/18V/24V 20A。
LM5146/LM5116 是否可用于 GaNFET? 或者客户应仅使用 LM5113(例如该半桥驱动器)。
LM5146/LM5116 就能做到这一点。 有任何设计注意事项吗? 此外、是否有关于使用 LM5116/LM5146 驱动 GaNFET 的任何成功案例或 TI 参考设计。