This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:它是否可用于 GaNFET

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5116, LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574604/lm5146-can-it-be-used-for-ganfet

器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件: LM5116LM5113

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在降压应用中为 GaNFET 使用降压控制器 LM5146/LM5116。

输入电压为正常 48V /100V(最大值) 输出为 12V/18V/24V 20A。

LM5146/LM5116 是否可用于 GaNFET? 或者客户应仅使用 LM5113(例如该半桥驱动器)。

LM5146/LM5116 就能做到这一点。 有任何设计注意事项吗? 此外、是否有关于使用 LM5116/LM5146 驱动 GaNFET 的任何成功案例或 TI 参考设计。