Other Parts Discussed in Thread: LM5155
工具/软件:
您好:
我想使用此 LM5155 设计一个电路 、该电路将从锂电池供电、但由于最小输入电压仅为 3.5V、因此要求您提供支持最小 2.5V 输入并可提供 200V、0.2-0.5A 升压输出的器件。
谢谢、
Mahammadirfan Saiyed
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mahammadirfan:
感谢您的联系。
连接偏置和 VCC 后、LM5155 可在低至 2.97V 的电压下运行。 如果偏置引脚提供的电压高于 3.5V(来自外部)、则输入甚至可以低至 1.5V。
提供可支持最小 2.5V 输入并可提供 200V、0.2-0.5A 升压输出的器件。
对于单个级来说、这并不现实。 也不适用于反激式拓扑。 您可以考虑使用 2 级或 3 级解决方案。
此致
Moritz
尊敬的 Mortiz:
感谢您的答复。
您能为我提供采用 2 级或 3 级解决方案的参考设计吗? 我看到一个器件使用器件#LM5155 使电压为 200V。 就这么定了。 我没有太多的细节。
我使用的工作表能够使用此芯片# LM5155 来实现。
谢谢
尊敬的 Mahammadirfan:
、电压为 200V 的器件我看到一款器件型号为 LM5155
您指的是哪个设计?
您能否为我提供采用 2 级或 3 级解决方案的参考设计指导?
您需要 2 或 3 个串联的升压级。 第一个设计应该能够在低至 2.5V 的电压下运行、并可在高达 15V 至 20V 的电压下升压。 如果您想使用 Lm5155、您需要使用电荷泵来提供高于 3.5V 的偏置电压 、然后您可以使用带有 LM5155 的反激式转换器将电压升压至 20V-200V。
功率级设计器是一款非常有助于设计的工具: https://www.ti.com/tool/de-de/POWERSTAGE-DESIGNER
此致
Moritz
尊敬的 Mahammadirfan:
您可以在此应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/snvaaa8/snvaaa8.pdf 中找到公式 fur DCM 占空比
当负载足够小而无法保持在 DCM 模式时、可以实现类似的比率。
您必须确保占空比保持在控制器可以实现的值。
BES 此致
Moritz
尊敬的 Mortiz:
我已经浏览过该文档、并按如下方式进行衡量:
VIN = 3V
VOUT = 200V
Iout=0.03A
L= 1.5μH
AT 100kHz →Duty≈ 7.7%
AT 2MHz →Duty≈ 34.4%
在 100kHz 时:ton=0.077×10 μs = 0.77 μs≫50ns
在 2MHz 时:ton=0.344×0.5 μs = 0.172 μs = 172ns≫50ns
就是这样 可行 其中 L= 1.5μH
我的计算是否 正确?我是否可以按照图 10-8 使用激光雷达电源 2、该图显示了通过短路 VCC 和 BIAS、Vout =200V 且输入 VIN = 2.97V 至 16V 时的三倍电压?
我也尝试查找相关的仿真工具、但由于存在限制、无法通过 Power bench 找到


您好、
我得到了其他值、因此 100kHz 和 1.5uH 是可能的。 满载时 D~45%
我还建议使用功率级设计器检查:https://www.ti.com/tool/de-de/POWERSTAGE-DESIGNER
此致
Moritz
尊敬的 Mahammadirfan:
功率级设计器表现出了更多。 您可以点击以黄色突出显示的每个元件以查看电流和电压波形。
另外、在随附的图片中、您会看到它无法与 2.1MHz 一起使用。 占空比超过 98%(理论值)、在 1.5uH 电流下不适用。 这就是为什么你必须在 DCM 运行.
-将电感纹波设置为 200%、那么您将看到在此频率下为 DCM 推荐的电感器。
-或者将 fsw 更改为 100kHz、保持 1.5uH、便会看到占空比变低。
BR Moritz