This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155 升压输出为 200V+/–10%

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573617/lm5155-lm5155-boost-output-to-200v--10

器件型号:LM5155


工具/软件:

您好:

我想使用此 LM5155 设计一个电路 、该电路将从锂电池供电、但由于最小输入电压仅为 3.5V、因此要求您提供支持最小 2.5V 输入并可提供 200V、0.2-0.5A 升压输出的器件。

谢谢、

Mahammadirfan Saiyed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahammadirfan:

    感谢您的联系。  

    连接偏置和 VCC 后、LM5155 可在低至 2.97V 的电压下运行。 如果偏置引脚提供的电压高于 3.5V(来自外部)、则输入甚至可以低至 1.5V。

    提供可支持最小 2.5V 输入并可提供 200V、0.2-0.5A 升压输出的器件。

    对于单个级来说、这并不现实。 也不适用于反激式拓扑。 您可以考虑使用 2 级或 3 级解决方案。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    感谢您的答复。

    您能为我提供采用 2 级或 3 级解决方案的参考设计吗? 我看到一个器件使用器件#LM5155 使电压为 200V。 就这么定了。 我没有太多的细节。

    我使用的工作表能够使用此芯片# LM5155 来实现。

    e2e.ti.com/.../4265.LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahammadirfan:

    我看到一款器件型号为 LM5155
    、电压为 200V 的器件

    您指的是哪个设计?  

    您能否为我提供采用 2 级或 3 级解决方案的参考设计指导?

    您需要 2 或 3 个串联的升压级。 第一个设计应该能够在低至 2.5V 的电压下运行、并可在高达 15V 至 20V 的电压下升压。 如果您想使用 Lm5155、您需要使用电荷泵来提供高于 3.5V 的偏置电压 、然后您可以使用带有 LM5155 的反激式转换器将电压升压至 20V-200V。

    功率级设计器是一款非常有助于设计的工具: https://www.ti.com/tool/de-de/POWERSTAGE-DESIGNER 

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    如果我在 DCM 模式下使用 LM5155 且负载电流小于 50mA、该怎么办? 我不想使用 2 级或 3 级设计来避免对成本的影响。

    “连接 偏置和 VCC 后、LM5155 可以在低至 2.97V 的电压下运行。“我可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    等待您的反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahammadirfan:

    您可以在此应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/snvaaa8/snvaaa8.pdf 中找到公式 fur DCM 占空比 

    当负载足够小而无法保持在 DCM 模式时、可以实现类似的比率。  

    您必须确保占空比保持在控制器可以实现的值。

    BES 此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    谢谢、我会仔细阅读它、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    我已经浏览过该文档、并按如下方式进行衡量:

    • VIN = 3V

    • VOUT = 200V

    • Iout=0.03A

    • L= 1.5μH

    • AT 100kHz →Duty≈ 7.7%

    • AT 2MHz →Duty≈ 34.4%

    • 在 100kHz 时:ton=0.077×10 μs = 0.77 μs≫50ns

    • 在 2MHz 时:ton=0.344×0.5 μs = 0.172 μs = 172ns≫50ns

    • 就是这样 可行 其中 L= 1.5μH  

      我的计算是否  正确?

    我是否可以按照图 10-8 使用激光雷达电源 2、该图显示了通过短路 VCC 和 BIAS、Vout =200V 且输入 VIN = 2.97V 至 16V 时的三倍电压?

    我也尝试查找相关的仿真工具、但由于存在限制、无法通过 Power bench 找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我得到了其他值、因此 100kHz 和 1.5uH 是可能的。 满载时 D~45%

    我还建议使用功率级设计器检查:https://www.ti.com/tool/de-de/POWERSTAGE-DESIGNER 

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    感谢您的反馈。

    我已经下载并使用了 Power Stage Designer、但它没有那么有用和确凿。 PFA. 它仅直接显示电感器值、而不显示其他值。

    另外、带有此输入的在线工具显示了“没有匹配电路(即使带有升压下拉菜单)“等错误、或者提供了带有变压器的电路、我们不想使用基于变压器的设计。

    此致、

    Mahammadirfan Saiyed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mahammadirfan:

    功率级设计器表现出了更多。 您可以点击以黄色突出显示的每个元件以查看电流和电压波形。  

    另外、在随附的图片中、您会看到它无法与 2.1MHz 一起使用。 占空比超过 98%(理论值)、在 1.5uH 电流下不适用。 这就是为什么你必须在 DCM 运行.  

    -将电感纹波设置为 200%、那么您将看到在此频率下为 DCM 推荐的电感器。  

    -或者将 fsw 更改为 100kHz、保持 1.5uH、便会看到占空比变低。  

    BR Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    我一定会这么做的。

    您能否向我推荐用于生成 200V/50 –100mA 的带有链接的 LM5155 或类似 EVK?  

    如果需要、我可以使用很少的外部器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mahammadirfan:

    您可以使用 LM5155EVM、但需要更改许多器件。

    电感器、FET、输出电容器...

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    在这种情况下、它将不起作用。

    我只订购 IC、在我这边使 PCB 与耦合电感器一起、将输出电压增加到 200V、如下所示。 我希望这将在没有 PSR/SSR 反馈机制的情况下工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Mahammadirfan:

    现在要构建反激式转换器吗? 只要你住在 DCM、这里也还可以。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    不完全是、但类似于以下内容、尽管未使用 TINA、但尝试通过努力获得准确的行为、但其抛出错误如下所示。

    也尝试了 200%的纹波比、但可能也会有一些误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mahammadirfan:

    LM5155 无法在 1.5V 电压下启动、如上所述。 我建议使用 PSpice for TI、并且从模型开始、该模型已经起作用。  

    也尝试了 200%的纹波比率、但也可能存在一些错误。

    当然、使用 2.1MHz 时、您仍不处于 DCM 状态、在此负载下仍为 0.5uH。 您可以在占空比和波形中看到它。

    BR Moritz