Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3A
工具/软件:
您好、
我使用此转换器将 5V 升压至 30V。
但当我测量空载输出时、得到的输出电压为 8.5V。
当我用 1k Ω 电阻加载该电阻时、它会崩溃至 5V。
我仔细检查了数据表、但不会立即发现任何问题。
猜测问题可能是什么。
我有 5 块 PCB 存在相同的问题、所以我很确定这不是焊接问题。
提前感谢您、
William
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A
工具/软件:
您好、
我使用此转换器将 5V 升压至 30V。
但当我测量空载输出时、得到的输出电压为 8.5V。
当我用 1k Ω 电阻加载该电阻时、它会崩溃至 5V。
我仔细检查了数据表、但不会立即发现任何问题。
猜测问题可能是什么。
我有 5 块 PCB 存在相同的问题、所以我很确定这不是焊接问题。
提前感谢您、
William
您好、
是的、在正常运行中、我将系统额定电流为 1A、我预计会拉动 500mA 峰值附近。
VCS 已卸载: 
已加载 VCS: 
VIN 空载: 
有 VIN 负载: 
VOUT 空载: 
VOUT 已加载: 
VSW 空载: 
已加载 VSW: 
原理图:

e2e.ti.com/.../0285.pdf
我不知道图像的质量是否足够好,但我也将其包含在此 pdf 中。
这是我第一次使用升压转换器、但我的左侧束角假设 Vsw 不应像这个样子。
此致、
William
您好 William、
正确、开关节点不应看起来像这样。
您可以看到、在每个周期中、开关仅在很短的时间内导通。
这可能是因为触发了 OCP。 您可以在 CS 引脚上再次测量吗? 但使用接地连接极短的探头 (TIP BARELL) 并放大、这样可以看到逐周期。 预期信号是峰值在 50-100mV 范围内的三角波形。
电感器的饱和电流是多少? 它是否适用于此应用? 峰值电流将为 7A 至 8A。
您还可以测量 VCC 电压吗?
此致
Moritz
您好、
这个线圈、我先选择了另一个、但它没有库存。
R = 36m Ω
ISAT = 5.6A
https://www.lcsc.com/product-detail/C3151182.html?s_z=n_C3151182
CS 引脚:


SW 引脚:

VCC 引脚

此致、
William
您好 William、
电感器是错误的选择。 它不适合此应用。 饱和电流应比预期的最大电流更高。
电流感应波形真的很奇怪、为什么它恒定为 500mV? 我能看到您的设置图片吗?
此外、FET 也没有真正导通。 VCC 电压应为 6.8V、而不是 5V。 您可以尝试在下一次尝试时移除 PGOOD 的电路吗?
栅极信号是如何变化的? 它是否也只有短尖峰?
此致
Moritz
您好、
除了 1uF 电容器之外、没有任何器件连接到 VCC 引脚。
我重新测量了它、它位于 5.1V。
这是在 FET 栅极引脚上测得的值。
我使用 了 CSD18543Q3A
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18543q3a.pdf?ts = 1759817752385&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCSD18543Q3A
我相信我已经从 TI 电源设计人员那里接管了它。
此致、
William
您好、
谢谢您!

此致、
William
您好 William、
在布局中、我看到接地连接存在一个很大的问题。
-感测电阻仅通过一条小走线和一个过孔连接到 GND。 这是一个问题。 电流环路必须尽可能小。 请尝试以某种方式确保电源路径具有良好的 GND 连接。
- AGND 和 PGND。 请查看数据表中的布局指南:

然后您可以再次检查 CS 信号。 请移除滤波电容器、检查是否所有元件都具有正确的值、并在 CS 引脚上直接在检测电阻上再次进行测量。 您预计会收到如下所示的信号:

此致
Moritz