This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:升压转换不升压

Guru**** 2576495 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572594/lm5155-boost-converting-not-boosting

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3A

工具/软件:

您好、  

我使用此转换器将 5V 升压至 30V。

但当我测量空载输出时、得到的输出电压为 8.5V。
当我用 1k Ω 电阻加载该电阻时、它会崩溃至 5V。

我仔细检查了数据表、但不会立即发现任何问题。

猜测问题可能是什么。
我有 5 块 PCB 存在相同的问题、所以我很确定这不是焊接问题。

提前感谢您、 

William
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

    感谢您的联系。  

    Webench 原理图看起来正常。 您是否还可以发送您构建的实际原理图以及输出电流规格?

    您还能分享空载和负载条件下 Vin、Vout、开关节点和 CS 引脚的一些示波器截图吗?

    谢谢、此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    是的、在正常运行中、我将系统额定电流为 1A、我预计会拉动 500mA 峰值附近。

    VCS 已卸载:





    已加载 VCS:

    VIN 空载:


    有 VIN 负载:


    VOUT 空载:


    VOUT 已加载:


    VSW 空载:

    已加载 VSW:


    原理图:

    e2e.ti.com/.../0285.pdf

    我不知道图像的质量是否足够好,但我也将其包含在此 pdf 中。

    这是我第一次使用升压转换器、但我的左侧束角假设 Vsw 不应像这个样子。

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到格式出现问题这是图像的顺序

    VCS 已卸载

    已加载 VCS

    VIN 空载

    VIN 已加载

    VOUT 空载

    VOUT 已加载

    VSW 空载

    VSW 已加载

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    正确、开关节点不应看起来像这样。  

    您可以看到、在每个周期中、开关仅在很短的时间内导通。  

    这可能是因为触发了 OCP。 您可以在 CS 引脚上再次测量吗? 但使用接地连接极短的探头 (TIP BARELL) 并放大、这样可以看到逐周期。 预期信号是峰值在 50-100mV 范围内的三角波形。

    电感器的饱和电流是多少? 它是否适用于此应用? 峰值电流将为 7A 至 8A。

    您还可以测量 VCC 电压吗?  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这个线圈、我先选择了另一个、但它没有库存。

    R = 36m Ω
    ISAT = 5.6A
    https://www.lcsc.com/product-detail/C3151182.html?s_z=n_C3151182

    CS 引脚:



    SW 引脚:

    VCC 引脚

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.
    这些测量是在 1K Ω 负载下进行的、因此预计会消耗 30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

    电感器是错误的选择。 它不适合此应用。 饱和电流应比预期的最大电流更高。  

    电流感应波形真的很奇怪、为什么它恒定为 500mV? 我能看到您的设置图片吗?

    此外、FET 也没有真正导通。 VCC 电压应为 6.8V、而不是 5V。 您可以尝试在下一次尝试时移除 PGOOD 的电路吗?

     栅极信号是如何变化的? 它是否也只有短尖峰?  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您、我将看到该线圈的替代产品。

    是的、确实如此:

    我在数据表中也读到、VCC 应该为 6.8V、但我没有找到导致这种现象的确切原因。

    我移除了所有 PGOOD 组件。
    栅极电压:

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

    是否还有任何其他连接到 VCC 的东西可以将其下拉? 如果电压不是 6.8V、则会出现问题。

    栅极信号显示比预期更短的占空比、但看起来很干净。 是在 IC 还是 FET 的栅极引脚处测量?  

    您是否检查了您使用的 MOSFET 是否合适? 您能分享一下它的数据表吗?  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    除了 1uF 电容器之外、没有任何器件连接到 VCC 引脚。
    我重新测量了它、它位于 5.1V。

    这是在 FET 栅极引脚上测得的值。

    我使用 了 CSD18543Q3A
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18543q3a.pdf?ts = 1759817752385&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCSD18543Q3A
    我相信我已经从 TI 电源设计人员那里接管了它。

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错过了输入只有 5V、那么正常情况下 VCC 不是更高。

    无论如何、FET 应该能够开关、但 SW 信号看起来没有真正导通。  

    我将查看您的布局、明天回来给您。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享布局的所有层?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    谢谢您!

    此致、

    William

    e2e.ti.com/.../seperate.pdfe2e.ti.com/.../singel-Layers.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

    在布局中、我看到接地连接存在一个很大的问题。  

    -感测电阻仅通过一条小走线和一个过孔连接到 GND。 这是一个问题。 电流环路必须尽可能小。 请尝试以某种方式确保电源路径具有良好的 GND 连接。  

    - AGND 和 PGND。 请查看数据表中的布局指南:  

    然后您可以再次检查 CS 信号。 请移除滤波电容器、检查是否所有元件都具有正确的值、并在 CS 引脚上直接在检测电阻上再次进行测量。 您预计会收到如下所示的信号:  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    哦、我确实在设计流程中错过了这一点。

    我尝试移除电容器并在 Rs 到地之间连接思考线、但这并没有产生任何影响。

    我的线圈仍然是错误的类型。

    我将对样本 V2 进行更改。

    感谢您发送编修。

    此致、

    William