This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 cc 增益单位

Guru**** 2576295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573515/bq40z80-bq40z80-cc-gain-units

产品型号:BQ40Z80
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

过程 slua868 将 cc 增益指定 为  每个 ADC 位的毫安值、其中:

CC_GAIN =  Cal_current/(CAL_ADC_AVERAGE -(cc_offset/cc_offset_samples))



但 在 0x4006 的 BQ Mgmt Studio 中 、我看到电流增益和容量增益 的单位为毫欧(大概是检测电阻)、而不是 slua868 中指定的每个 ADC 值的毫安。  哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelson:

    有关参数单元、请使用 bqStudio 中指定的内容。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我要通过计算 Rsense 和写入 0x4006 的 CC 增益 和 0x400A 的 CC Capacity 增益来进行校准。  这是一种使用 TI python、dll 和 progbqfs 工具的自动校准/测试系统。  当我查看校准后 BQStudio 中的增益时、0x4006 处的 CC 增益展示了我写的内容(例如 1.905 毫欧)  、但 0x400A 处的 CC Capacity Gain 显示了一个大得多的数字、非常接近以毫欧为单位计算的 Rsense 的时间 289261.6178。   289261.6178 是 slua868 校准程序第 9 页上引用的幻数。  发生什么事了?   

    我还发现 slua868 第 5 页和第 6 页上的电池组和电池组增益公式是两倍。  文档中的公式产生会使 16 位增益寄存器溢出的增益。  使用 2^15 (32768) 而非 2^16 会产生增益、当写入 FLASH 时、在 20000 毫伏下校准到 10,000 个部分内。