This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866EVM-051:EVM 未连接

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS62866EVM-051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572509/tps62866evm-051-evm-is-not-connected

器件型号:TPS62866EVM-051
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

您好的团队、

客户无法将 GUI 与 EVM 连接。 客户可按如下所示进行完整的 USB2ANY 固件更新、并可以看到 I2C 上拉功能正常。 他们是否可以将 EVM 与 GUI 连接?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,  

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    请与客户联系、以按照 GUI 中提供的说明进行初始设置:

    如果两个跳线都已处于正确位置、则只需对 EVM 进行下电上电、然后按“Done"继续“继续操作。

    “I2C Address“应默认自动设置为 0x41、如下所示。 保持原样。

    按“Start"(“(开始(开始)控制设备。

    如果修改了 EVM 上 VSET 引脚 (R1) 上的下拉电阻器、则 I2C 地址可能不同。 在这种情况下、请参阅 数据表中的表 8-1 以找到正确的地址。

    如果仍然无法正常工作、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    客户可以看到您粘贴的第一张图片。 在执行了 4 个步骤后、他们看不到“连接失败“。 它们仅在连接后才会看到。

    并且可以看到 USB2ANY 的 LED 闪烁。 它们运行 USB2ANY Explorer、然后 USB2ANY LED 将持续亮起。 但关闭 USB2ANY Explorer GUI 后、他们会看到 LED 闪烁。 根据 USB2ANY 用户指南、这可以指示 FW、HW 或 USB 处的错误。 您能否说明为什么它与 USB2ANY Explorer 运行有关?

    (我订购的是 TPS62866EVM-051 用于测试。)

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,

    感谢您的反馈。

    当您说“他们没有看到“连接失败“时。 他们只能看到一次连接。“、这意味着、他们让它连接起来吗?

    在这种情况下、我不会太担心 USB2ANY 的状态 LED。

    如 USB2ANY 用户指南的表 1 下的注释所示、状态 LED 在 GUI 控制下可能不会指示实际的固件状态。

    我快速再次检查了设置、当 GUI 与 EVM 建立连接后、USB2ANY 状态 LED 熄灭。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    客户尝试了几种方法、大多数情况下都失败了、但只做了一次。 它没有 重现性。

    今天、客户找到了保持连接的方法、我可以关闭该主题。 感谢您尝试了解该问题。

    此致、

    Hayashi