This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:传感器电源稳压器关闭时的 VSOUT1 阻抗?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572696/tps65381a-q1-vsout1-impedance-when-sensor-supply-regulator-is-switched-off

器件型号:TPS65381A-Q1


工具/软件:

您好、专家、

在我们采用 TPS65381A 的设计中、我们在禁用 VSOUT1(传感器电源)的情况下使用此 IC。  能否告知禁用时 VSOUT1 阻抗是多少?  我们假设处于高阻态、但要确定这一点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    我认为 VSOUT 引脚本身将具有高阻抗、但根据您连接反馈的方式、您可能会在电源轨上看到低阻抗。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Michael Hernandez 。 我们遵循数据表中的原理图 1-1 (“典型应用图“)、即 用几个电容器将 VSOUT1 和 VSFB1 连接到 GND。  您能告知我们是否应该看到高阻态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Philipp:

    我期望看到的阻抗是反馈网络(连接到 GND 的电阻分压器)的阻抗。 让我与设计团队进一步调查、为您提供更准确的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philppp:

    我与设计团队进行了检查、VSOUT1 上有一个下拉电阻、用于在电源轨未通电时对其进行放电。

    此致、

    Michael Hernandez