请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1工具/软件:
您好、专家、
在我们采用 TPS65381A 的设计中、我们在禁用 VSOUT1(传感器电源)的情况下使用此 IC。 能否告知禁用时 VSOUT1 阻抗是多少? 我们假设处于高阻态、但要确定这一点。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、专家、
在我们采用 TPS65381A 的设计中、我们在禁用 VSOUT1(传感器电源)的情况下使用此 IC。 能否告知禁用时 VSOUT1 阻抗是多少? 我们假设处于高阻态、但要确定这一点。
谢谢!
谢谢、 Michael Hernandez 。 我们遵循数据表中的原理图 1-1 (“典型应用图“)、即 用几个电容器将 VSOUT1 和 VSFB1 连接到 GND。 您能告知我们是否应该看到高阻态?