This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2211-SP:FMEA 故障模式

Guru**** 2576305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2211-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566189/tps7h2211-sp-fmea-failure-modes

器件型号:TPS7H2211-SP


工具/软件:

您好、
我们希望使用此器件、但想知道故障模式。 输出和接地之间发生短路的可能性是多少? 什么是缓解技术?
如果您有任何报告、请分享。

谢谢!
Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我们不会测试我们器件上的失效模式。 但是、TPS7H2211-SP 有耐辐射保障、并经过严格测试、符合严格的 QMLV 规范;您可 在此处找到相关流程。 TPS7H2211-SP 还具有 TID、SEE 和 NDD 辐射和可靠性报告、可在网站页面上随时获取。 如果仍然确定有必要采用缓解技术、则电流检测和其他上游保护方法将是合适的。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:
    您能给我一个可靠性报告的链接吗?  我可能会在那里找到一些与 Vout 和 GND 之间的短路相关的信息。

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我们所有的辐射和可靠性报告都可以在产品网站页面上的 “技术文档“下找到

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:
    我似乎找不到它,你能指出哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    您可以在此处找到它们:

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    这些都是辐射测试报告、我想您还有其他问题、只是为了保证 IC 的可靠性。 例如、在输出和接地之间考虑这种故障情况。 这对我们来说至关重要,因为我们计划使用 IC 进行相互或运算的标称和冗余电源,这意味着如果标称侧发生故障(将 Vout 短接至 GND ),红色侧也会发生故障。  


    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    如前所述、我们不对故障模式进行测试、也没有 FMEA 信息。 除了 TI.com 上提供的报告外、我们没有任何报告。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    我知道您不对故障模式执行测试、并且此器件没有 FMEA 报告、这非常好。

    但是、为了让我们使用此 IC、我们需要向客户证明该器件不受此特定故障模式的影响: 任何单路输出对 V+或 V−短路 根据 ECSS-Q-ST-30-02C(2009 年 3 月 6 日)附件 G 的要求

    我们需要你们方面的一个 分析 不是测试。 例如、如果您查看 IC 的内部原理图、您可以评估是否有元件将输出节点接地、存在多少此类元件、Vout 和 GND 之间可能会发生故障并创建直接路径的可能性、以及 IC 是否包括任何元件 缓解机制 故障的解决方案。

    我知道 IC 提供短路电流保护、但该功能也可以被视为一种 目标效果 如果内部元件发生故障并导致输出接地短路?

    请告诉我这种解释是否清晰,或者您是否需要我们方面的其他详细信息。

    此致、
    Mohamed

    ecss.nl/.../ECSS-Q-ST–30-02C6March2009.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我将在内部与团队合作、并将离线返回给您。

    谢谢、
    伊丽莎白