工具/软件:
您好、
我们希望使用此器件、但想知道故障模式。 输出和接地之间发生短路的可能性是多少? 什么是缓解技术?
如果您有任何报告、请分享。
谢谢!
Mohamed
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们希望使用此器件、但想知道故障模式。 输出和接地之间发生短路的可能性是多少? 什么是缓解技术?
如果您有任何报告、请分享。
谢谢!
Mohamed
尊敬的 Mohamed:
我们不会测试我们器件上的失效模式。 但是、TPS7H2211-SP 有耐辐射保障、并经过严格测试、符合严格的 QMLV 规范;您可 在此处找到相关流程。 TPS7H2211-SP 还具有 TID、SEE 和 NDD 辐射和可靠性报告、可在网站页面上随时获取。 如果仍然确定有必要采用缓解技术、则电流检测和其他上游保护方法将是合适的。
谢谢、
伊丽莎白
尊敬的 Elizabeth:
我知道您不对故障模式执行测试、并且此器件没有 FMEA 报告、这非常好。
但是、为了让我们使用此 IC、我们需要向客户证明该器件不受此特定故障模式的影响: 任何单路输出对 V+或 V−短路 根据 ECSS-Q-ST-30-02C(2009 年 3 月 6 日)附件 G 的要求
我们需要你们方面的一个 分析 不是测试。 例如、如果您查看 IC 的内部原理图、您可以评估是否有元件将输出节点接地、存在多少此类元件、Vout 和 GND 之间可能会发生故障并创建直接路径的可能性、以及 IC 是否包括任何元件 缓解机制 故障的解决方案。
我知道 IC 提供短路电流保护、但该功能也可以被视为一种 目标效果 如果内部元件发生故障并导致输出接地短路?
请告诉我这种解释是否清晰,或者您是否需要我们方面的其他详细信息。
此致、
Mohamed
ecss.nl/.../ECSS-Q-ST–30-02C6March2009.pdf