This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:检测到的器件与此应用程序错误不兼容 (bqStudio)

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573879/bq78350-the-detected-device-is-not-compatible-with-this-application-error-bqstudio

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

您好:  

我正在开发使用 BQ78350 + BQ76930 的电池监测系统。  

我的目标是使用 bqStudio 来监控电池的运行状况。  

我的设置为:  

BQ78350 + BQ76930 -> EV2400 -> PC  

我的问题是我在 bqStudio 中收到以下弹出消息:  

我已尝试按“确定“并继续下一阶段。 在此阶段、我收到一条错误消息、指出器件未能确认。

奇怪的是、我使用逻辑分析仪探测通信线路、可以看到正在发送 I2C 命令、并且器件确实发送了 ACK。  

任何帮助都将是伟大的。  

谢谢你  

此处描述了同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您为 bq78350 加电(将 PACK+连接到电源)、并将 EVM 连接到 EV2400 到端口 1 SMB。

    然后、bqStudio 应检测到 EVM。