Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350主题中讨论的其他器件: BQ76930、 BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
您好:
我正在开发使用 BQ78350 + BQ76930 的电池监测系统。
我的目标是使用 bqStudio 来监控电池的运行状况。
我的设置为:
BQ78350 + BQ76930 -> EV2400 -> PC
我的问题是我在 bqStudio 中收到以下弹出消息:

我已尝试按“确定“并继续下一阶段。 在此阶段、我收到一条错误消息、指出器件未能确认。
奇怪的是、我使用逻辑分析仪探测通信线路、可以看到正在发送 I2C 命令、并且器件确实发送了 ACK。
任何帮助都将是伟大的。
谢谢你