主题中讨论的其他器件:TPS25983
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在评估 TPS259827、因此有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
输入电源关闭后、TPS259827 的输出电压约为 3.5V、输入电压约为 2.6V、从而产生 0.8V 电压差。
120mA 电流从 Vout 流向 Vin。
由于珀尔帖元件连接到负载、因此在电源关闭时可能产生电压、导致电流从 Vout 流向 Vin。
(1) 此时、超出了 TPS259827 的“绝对最大输出电压额定值:VIN + 0.3V“、是否存在 (TPS259827) 故障?
(2) 我们是否应该使用具有回流预防功能的“TPS25983"作为“作为防止输出回流的对策?
或者由于没有反向电流路径、是否存在电压进一步上升并损坏器件的风险?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi